お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/05/04

Innovators Awards受賞:BaslerのPGI機能

Innovators Awards受賞:BaslerのPGI機能

Vision Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsにおいて、当社のPGI機能が賞を獲得しました。「Vision Systems Design」は、40,000人以上の購読者を誇るビジョン業界を代表する雑誌です。今年の受賞対象は、システムインテグレーターやエンドユーザー企業から招いた優れた専門家から成る審査委員会によって選出され、PGIが銀賞に輝きました。

PGIが受賞に至った理由とは?

5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシング、ノイズ除去、シャープネスを独自に組み合わせたBaslerのPGIは、リアルタイムに画質を向上させる革新的で強力なカメラ内蔵型画像補正機能です。

BaslerでPGI機能を担当するプロダクトマネージャーのSören Bögeは、今回の受賞に喜びの声を上げています。「Baslerでは、革新的で付加価値のあるソリューションをお客様に提供することを目標にしています。高い付加価値をお届けするPGIが今回の賞を獲得したことにより、お客様のご要望に対して当社が革新性を持って適切にお応えできたことを改めて確信しました」

Innovators Awardsは、以下の審査基準に基づいて決定されます。

  • 独創性があること
  • 革新性があること
  • 開発者、システムインテグレーター、エンドユーザーにインパクトを与えていること
  • 従来は対応できなかった市場ニーズを満たしていること
  • 画期的な技術を活用していること
  • 生産性を向上させていること

Vision Systems Designの出版元のAlan Bergstein氏は次のように話します。「Vision Systems Designでは、この権威ある表彰プログラムを開催することにより、ビジョン・画像処理業界において最も革新的な製品・サービスを見い出し、表彰しています。業界にインパクトを与えている企業の優れた製品・サービスが2016年の受賞対象となりました」

Visions Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsの受賞対象は、Vision Systems Design6月号とvision-systems.comで紹介されています。

PGI機能は、dartおよびpulseのカラーモデルのほか、ソニー社製センサーPregiusシリーズやオン・セミコンダクター社製センサーPYTHONシリーズを搭載したaceの全カラーモデルでご使用いただけます

その他の情報については、PGI紹介ページでもご覧いただけます。

PGIの各機能の詳細な仕組みについて知りたい場合は、当社のホワイトペーパーをご覧ください。

Vision Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsについて

Vision Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsは、ビジョン・画像処理業界において最も革新的な製品・サービスを審査し、表彰するプログラムです。受賞対象の発表は、米国マサチューセッツ州ボストンで開催されたThe Vision Show 2016で行われました。Innovators Awardsでは、独創性があること、革新性があること、開発者、システムインテグレーター、エンドユーザーにインパクトを与えていること、従来は対応できなかった市場ニーズを満たしていること、画期的な技術を活用していること、生産性を向上させていることなどの審査基準に基づいてランク付けを行っています。