お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/12/11

Sony社製IMXセンサーの型番ごとの違いとは?CMOSイメージセンサーの比較に関する新着ホワイトペーパー

Sony社製IMXセンサーの型番ごとの違いとは?CMOSイメージセンサーの比較に関する新着ホワイトペーパー

最近、多くの記事で取り上げられているソニー社製CMOSセンサーPregiusシリーズ。このホワイトペーパーでは、IMX174、IMX250などのCMOSセンサーが誕生した背景や型番ごとの違い、共通点について解説しているほか、ソニー社のもう一つの主要なCMOSセンサーであるSTARVISシリーズとPregiusシリーズとの比較も行っています。

最終的な結論として、Sony社のIMXセンサーを比較した結果、型番によって異なっている部分もあることがわかりました。Pregiusシリーズのセンサーだけを見ても、世代によって開発や製造の工程に一定の違いがあります。とはいえ、いずれのIMXセンサーも優れた画質を実現しているという点で共通しており、Sony社がトップクラスのCMOSセンサーメーカーであることを示す証ともなっています。

CMOSセンサーの比較の詳細については、当社のホワイトペーパーをご覧ください。

ホワイトペーパーをダウンロードする

このほか、当社の文書のダウンロードページでは、お使いの用途に合ったCMOSカメラを含め、さまざまなトピックを取り扱ったホワイトペーパーを掲載しています。