お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/02/29

授賞式も鮮明に撮影するPGI

授賞式も鮮明に撮影するPGI

ソニー社製センサーPregiusシリーズやオン・セミコンダクター社製センサーPYTHONシリーズを搭載した新型aceの全モデルには、Baslerの新機能PGIが搭載されています。

カメラ内蔵型画像補正機能PGIは、カメラの最高速度で画質を向上させることができるため、プロセッサーに追加の負担をかけることなく、お使いのカメラで最高画質の画像を直接撮影できます。

PGIはシャープネス、ノイズ除去、カラーアンチエイリアシング、5×5デベイヤリングの各機能で特別に構成されています。

比較画像から明らかなように、強力な機能を独自に組み合わせることで、PGIはaceの性能を向上させています。

PGIは色の変化を鮮明に表示し、不具合を低減するとともに(5×5デベイヤリング)、カラーディストーションの補正とエイリアシング効果の除去(カラーアンチエイリアシング)、そしてシャープネスの向上(シャープネス)を行います。これら以外にも、PGIではノイズの発生をあらかじめ防止しており(ノイズ除去)、アクティブノイズフィルターを追加することでノイズレベルをさらに低減することも可能です。

ace新モデルのほか、dartpulse の全モデルでもPGIをご利用いただけます。

その他の特長:pylon Camera Software Suiteを使用することで、PGIの起動や各機能の調整を簡単に行うことができます。

詳細については、PGIページでもご覧いただけます。

PGIの各機能の詳細な仕組みについて知りたい場合は、当社のホワイトペーパー をご覧ください。