お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/11/22

3Dブームの先へ:Basler初となる3Dカメラの量産を開始

3Dブームの先へ:Basler初となる3Dカメラの量産を開始

このほど、Basler初となる革新的な3Dカメラとして開発・評価作業を無事に完了し、多くのお客様からご好評をいただいているBasler ToFカメラの量産を開始しました。高解像度(VGA)・高機能を魅力的な価格で実現したBasler ToFカメラは、その優れたコストパフォーマンスで市場における異質の存在として、競合他社のカメラと大きく差別化を図った製品となっています。

パルス式Time-of-Flight法を利用して撮影を行うこのカメラは、近赤外線に対応したハイパワーな8つのLEDを備えており、範囲マップ、強度マップ、信頼性マップ から構成される多視点画像を作成することにより、1回の撮影で2Dデータと3Dデータを同時に生成します。さらに、0mから13.3mの撮影範囲にある距離値を算出可能で、フレームレートは20fps、インターフェースには、一般的に使用されているGigEを採用しています。測定精度は、0.5mから5.8mの範囲でわずか±1cm。しかも、マルチチャンネル、HDRモード、外部トリガー、PTPなどの強力な機能を備えているため、複雑なシステムでも高速かつ簡単に撮影できます。Baslerでプロダクトマネージャーを担当するJana Bartelsは、次のように説明しています。「3次元情報を利用することにより、奥行きデータを必要とする作業の簡易化が実現し、様々なメリットをフルに活用できるようになります。ほとんどの場合、3Dデータを生成するために複数の2Dカメラを設置したり、レーザーによる三角測量を行ったりしなくても、ToFカメラ1台で十分に求める結果を出すことができ、作業の効率性向上とシステム全体のコスト削減につながります 。このほか、当社のToFカメラは他社のものよりも解像度が大幅に向上しており、価格も抑えられています」

Basler ToFカメラは、ロボット工学、産業オートメーション、物流、医療、拡張現実など幅広い分野に最適です。

詳細情報やカメラテスト に関するお問い合わせ

業務プロセスの簡易化や複雑性の解消を進め、システムの全体コストを削減したいとお考えではありませんか?この機会に是非www.baslerweb.com/tofで詳細をご覧いただくか、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までカメラテストをお申し付けください。

無料のホワイトペーパーを今すぐダウンロード:

Time-of-Flight法や他の3D技術の詳細については、当社のVision Campusにある以下のホワイトペーパーでご覧いただけます。