アプリケーションノート
GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラをStemmer Imaging社製ソフトウェアCVBに接続する方法
書類番号: AW000715
この文書では、Basler GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラをStemmer Imaging社製ソフトウェアCommon Vision Blox(CVB)2016(バージョン12)に接続する際の要件や必要な調整についてご紹介しています。この文書で取り扱っている内容は、以下の通りです。
- Basler GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラを使用するためのハードウェア要件。
- 特にGeniCam 対応機器を使用する場合のCVBソフトウェアパッケージのインストールとGigE VisionフィルタードライバーsiFilterIPのインストール(必要な場合)。
- Basler GigE対応カメラを使用する場合:
- GigEネットワークアダプターのIPアドレスの設定
- Basler USB 3.0対応カメラを使用する場合:
- Stemmer社製libusbKドライバーの正しいインストール方法
- カメラを制御するためにGeniCamブラウザーまたはCVB Management ConsoleのDevice Configuratorでカメラを開く方法
- GigE対応カメラのトラブルシューティング、ネットワークアダプターのファイアウォールとトランスポート層の設定方法