アプリケーションノート
BaslerカメラをNeuroCheckに接続する方法
書類番号: AW001390
NeuroCheckは、産業向けの品質管理に使用されている画像処理ソフトウェアです。このアプリケーションノートでは、標準的なUSB 3.0ポートまたはGigabit Ethernetネットワークアダプターとpylon Camera Software Suiteを使用してBaslerのGigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラをNeuroCheckに接続する方法についてご紹介しています。
手順の説明では、構成機器として以下のソフトウェアを使用していると仮定しています。
- Basler NeuroCheckドライバーバ
- 画像取得ソフトウェアNeuroCheck
- pylon Camera Software Suite
アプリケーションノートの中で解説している内容は、以下の通りです。
- NeuroCheckを使用するためのネットワークアダプターの設定方法
- GigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラでNeuroCheckを使用するための設定方法
- NeuroCheckでのカメラの設定方法
- NeuroCheckを使用した画像の取得方法
- GigEとUSB 3.0の接続に関するトラブルシューティング