アプリケーションノート
BaslerカメラをMatrox Imaging Libraryに接続する方法
書類番号: AW000648
この文書では、BaslerのGigE、USB 3.0対応カメラでMatrox Imaging Library(MIL)を使用する際の要件や必要となる調整についてご紹介しています。この文書で取り扱っている内容は、以下の通りです。
- Basler GigE対応カメラとUSB 3.0対応カメラを使用するためのハードウェア要件
- Matrox Imaging Library 10のインストール
- Basler GigE対応カメラを使用する場合:
- カメラを検出するためのMILConfigの設定
- Matrox Capture Assistantを使用したGigEネットワークアダプターのIPアドレスの設定
- カメラのIPアドレスの設定と帯域幅を最大化するためのトランスポート層の調整
- Basler USB 3.0対応カメラを使用する場合:
- Matrox USB3 Visionドライバーのインストール
- Matrox Intellicamを使用したカメラへのアクセスとカメラの調整。ドライバーとライセンスの設定(必要な場合)
- GigE対応カメラのトラブルシューティング、ネットワークアダプターのファイアウォールとトランスポート層の設定方法