アプリケーションノート
Raspberry Piでpylonのアプリケーションを作成する方法
このアプリケーションノートでは、ARM搭載のCPUボードRaspberry Piでpylonのアプリケーションを作成する方法についてご紹介しています。
手順の説明では、構成機器として以下のハードウェア、ソフトウェアを使用していると仮定しています。
- Raspberry Pi 4
- Raspbian(OS)
- Windows 10(32ビット・64ビット)搭載コンピューター
- pylon 6.1 Camera Software Suite(Windows搭載コンピューターにインストール)
- BaslerのGigE Vision対応カメラまたはUSB対応カメラ
アプリケーションノートの中では、以下の内容について段階別にご説明しています。
- Raspberry PiでBaslerのGigE Vision対応カメラまたはUSB対応カメラを設定する方法
- BaslerのGigE Vision対応カメラまたはUSB対応カメラとRaspberry Piの接続方法
- pylonのLinux ARM用パッケージのインストール方法
- Raspberry PiでpylonのARMアプリケーションを作成、実行する方法
- Raspberry Piに接続したBaslerのGigE Vision対応カメラまたはUSB対応カメラを使用して撮影をする方法