ユーザーマニュアル
Basler PowerPack for Microscopy - インストールガイド
Basler顕微鏡用PowerPackのクイックインストールガイドでは、各構成機器の詳細情報と顕微鏡カメラのセットアップ方法を段階別にご紹介しています。
このクイックインストールガイドは、Basler顕微鏡用PowerPackの全種類を対象としています。クイックインストールガイドの中では、PowerPackに含まれているBasler顕微鏡ソフトウェアのインストール方法やBasler顕微鏡カメラの設置方法を詳細にご説明しています。
このソフトウェアは、Basler顕微鏡カメラの制御や撮影した画像の分析に使用されるもので、カメラをコンピューターに接続する前にインストールする必要があります。Basler顕微鏡ソフトウェアは、1台のカメラのみにインストールできます。
ハードウェアの設置では、アダプターを使用してBasler顕微鏡カメラを顕微鏡に接続する以外に、カメラに取りつけるアダプターの方向の調整やカメラとコンピューターの接続も行います。
このクイックインストールガイドをお読みいただければ、ソフトウェアのインストールとハードウェアの設置の全手順について理解できます。