ソニー社製IMXセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載したace GigE対応モデルとすべてのace USB 3.0対応モデルは、光結合I/Oと汎用I/Oの2種類のI/Oを備えています。当社の新しいI/O用Yケーブル
があれば、クロストークを起こすことなくこれらの光結合I/Oと汎用I/Oを同時に使用できます。このケーブルは2種類のI/Oを分けるために線が2本に分かれており、異なる色を使用することで識別できるようになっています(汎用I/O:黄色、光結合I/O:青色)。ケーブル長は10mで両端がオープンエンドになっているため、用途に合わせてケーブルの長さを短くすることも可能です。