お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2015/03/26

CCDセンサーとCMOSセンサーの違いとは:CMOSセンサーの利点

CMOS センサーとCCDセンサーを比較した場合、画質などの性能はすでにCCD センサーに追い付いており、CMOSセンサーに特有の強みを発揮しています。今日のCMOS センサーは、並外れたフレームレートの高さ、優れた画質、感度の高さを実現できるようになっているのです。

CMOS技術はCCD技術と比較して、さまざまな照度でのパフォーマンス、消費電力、スピード、価格の面においても突出しています。例えば部品検査のスループットの大幅な向上や、カメラおよびシステムコストの大幅な抑制などを、画質を犠牲にすることなくすべて実現できます。

CMOSとCCDの比較からみえる違い――技術的詳細の精査

  • CMOS センサーは以前、変換効率が大きく劣ることで知られていましたが、今日ではすでに解消されています。オンボードマイクロレンズアレイを搭載するなどの改良により、今日のCMOSセンサーではCCDセンサーと同等以上の感度が実現されています。

  • 構造上、CMOSセンサーでは非常に高いフレームレートを実現できます。感度の向上と、最新のグローバルシャッター技術を組み合わせることにより、非常に高速な撮影が可能になりました。この結果、1秒あたりの部品検査数の増加や明瞭な交通違反画像の撮影など、各用途におけるパフォーマンスが向上しています。また、CMOSセンサーは多くの場合フルウェルキャパシティー(飽和容量)が優れています。フルウェルキャパシティーは1画素あたりに収容できる最大電子数であり、フルウェルキャパシティーと感度の比によって、センサーが処理できるダイナミックレンジが決まります。つまり、CCDセンサーの優位性である高感度に対し、CMOSセンサーではフルウェルキャパシティーの高さがその差をカバーし、CCDセンサー以上のダイナミックレンジを実現します。Sony社製 IMX174センサーは、CCDセンサーを上回るダイナミックレンジを実現しているCMOSセンサーの好例です。

  • 数年前までは、照度が低い環境ではCCD センサーが適切な選択肢であり、照度が十分な環境ではCMOSセンサーに優位性があるとされていました。しかし最近のCMOSセンサーの画質は大きく向上しており、CMOSセンサーは照度が低い条件にも適するようになっています。

  • 照度が十分な状況におけるCMOSセンサーの優位性は今も健在です。CCD ピクセルでは露出過度の場合、余分な電子が隣接するピクセルにあふれ出すことがあります。これによって、画像内の非常に明るい被写体が暗い被写体の方に広がって見える、「ブルーミング」と呼ばれる現象が発生します。非常に明るい状況での露出後にCCDセンサーの電荷が移送されるとき、CCDセンサーでは画像に光の筋が生成される場合があります。この白飛び現象は「スミア」と呼ばれます。接近してくる自動車のヘッドライトを夜間に撮影すると、スミアが簡単に確認できるでしょう。いずれの現象もCMOSセンサーでは発生しません。

  • Sony社の「Pregius」、ON Semiconductor社の「PYTHON」、ams社の「CMV」搭載aceモデルのように、最新のCMOSセンサー搭載カメラには、グローバルシャッター機能も搭載されています。これにより、ローリングシャッターカメラにおいて発生することのあるアーティファクトがなくなります。

2015年3月、Sony社はCCDセンサーの全面的な生産中止を発表しました。これにより、CCD に基づく技術の追加開発は間もなく終了し、今後のセンサーはCMOSに基づくものに置き換えられます。CMOSセンサーCCDセンサーと比較してはあらゆる面でCCD技術に完全に追い付きました。

CMOS センサーは、高速な動作と高い解像度を備え、ノイズ性能も改良されています。

製品・サービスに関する
お問い合わせ

製品・サービスに関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはBaslerサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら