Menu
2016/10/06
USB 3.0ケーブルの延長に最適

長いケーブルに対応しているのはGigEだけではありません。USB 3.0でも長いケーブルをご使用いただけます。BaslerのUSB 3.0延長ケーブル があれば、光ケーブルを使用したデータ転送が簡単に行えます。各ケーブルには、USBデバイスへの電源供給用の配線が内蔵されています。
このケーブルは、最長5mまでの標準的なUSB 3.0パッシブケーブルの延長器具としてご使用いただけます。コネクター部分にはドリル穴があり、ケーブル同士をネジでつなげられるため、種類の異なるケーブルやプラグをカメラの背部に直接接続できます。
この延長ケーブルはドラッグチェーンにも適しており、最大曲げ半径50mmに対応しています。ケーブルには、10mと20mの2種類をご用意しています。