Menu
2018/06/19
業界初:ソニー社製ICX618センサー搭載CCDカメラからの完全移行が可能な新型CMOSカメラ

業界で人気を集めたソニー社製ICX618センサーの生産終了は、同センサーを搭載したCCDカメラの代替カメラがなかったことから、大きな波紋を呼びました。Baslerでは、多くの企業が使用しているこのCCDセンサーからCMOSセンサーへのスムーズかつムダのない移行をサポートするため、ICX618センサー搭載カメラと同じ仕様を持つ業界初のCMOSカメラをリリースします。
新登場のace U acA640-121gmはVGA解像度と最大フレームレート130fpsを誇るGigE対応のモノクロモデルで、人気を集めながらも生産終了となったソニー社製ICX618センサーを搭載したCCDカメラと同じセンサーサイズ、解像度、速度、ピクセルサイズを採用しています。デザイン・インサンプルは、2018年第4四半期に公開される予定です。
ace U新モデルの特長
- Baslerの新しいアルゴリズム(特許出願中)を採用することにより、カメラのEMVAデータに影響を与えることなく、ICX618センサー搭載カメラの特性をそのまま再現
- ace classicのICX618センサー搭載モデル(acA640-120gm)と同じ光学性能を実現
- 同じ露光条件と撮影距離で、これまで同様の濃淡値、解像度の鮮明な画像を撮影可能
- 従来の光学仕様やシステムを変更する必要がなく、コスト削減に貢献
- ソニー社製Pregiusシリーズの第2世代CMOSセンサーならではの優れた画質
業界初となるこの完全代替モデルの詳細については、www.baslerweb.com/icx618-replacement をご覧ください。
ご不明点がございましたら、Basler営業チーム またはお近くの販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。