Menu
2017/11/08
GenTL Producer搭載した新型pylon 5が新登場

新型pylon 5(バージョン5.0.11)を当社ホームページからダウンロードいただけるようになりました。複数のバグの修正や一部の改善に加え、新バージョンでは以下の機能が追加されています。
BaslerのGigE Vision対応カメラとUSB3 Vision対応カメラに使用可能なGenICam GenTL Producerを搭載
GenTL Producerがあれば、GenTL規格に対応したサードパーティー製ソフトウェアを通じてBaslerカメラを操作できます。また、Baslerの長年にわたる経験と、高性能カーネルドライバーの開発における業界屈指のノウハウにより、不具合がなく、CPU負荷も少ない、安定性と信頼性を兼ね備えた画像転送が可能です。
帯域幅マネージャーがGigE Vision対応カメラでも使用可能に
使いやすい帯域幅マネージャーがあれば、画像データの転送に伴う負荷を接続されているBaslerカメラ(GigE対応モデル、USB3.0対応モデル)ごとに個別に調整できるため、すべてのカメラの持つ帯域幅を最大限まで活用しながら、エラーを起こすことなく画像データを転送することが可能です。
ご不明点がある場合や詳細をご希望の場合は、Baslerサポートチーム までいつでもお気軽にお問い合わせください。