Menu
2016/03/29
成長路線を継続:Baslerが2015年業績を発表

2015年度のグループ売上高は8%増の8,540万ユーロ(前年:7,920万ユーロ)となり、予想を大幅に上回りました。
これは、当社の戦略に基づき、ソリューション事業をカメラ事業に転換した結果を含んでおり、カメラの売上高は前年比15%増と飛躍的に成長しました。
ドイツのマシンビジョン向け部品市場が9%成長したことから(ドイツ機械工業連盟(VDMA)期中発表)、過年度における 市場シェアはさらに拡大しました。
2015年の税引前利益率は11%となり、以前発表した予想業績を再度上回りました。
また、計画に従い、中長期的な成長の可能性を最大限に引き出すため、2015年度に従業員を追加雇用しています。 これにより、アーレンスブルグ本社の従業員数(正社員)は2014年の375名から2015年には438名に増加しました。
売上高は2016年度も増加し、9,000万~9,200万ユーロに達すると見られます。
利益についても前年と同様に推移し、税引前利益率が売上の状況により9%~10%になると予想されます。
アニュアルレポートの全文や詳細については、以下のURLにてご覧いただけます。
http://www.baslerweb.com/en/company/investors/financial-information/financial-reports