お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。
Nerian Vision Technologies社が開発したボックス型の3D奥行き検知システムSP1には、BaslerのUSB 3.0 対応カメラdartが搭載されており、ボックスとカメラを組み合わせることでステレオビジョンシステムを簡単かつ柔軟に構築できるようになっています。
SP1は、最新のアルゴリズムを実装したハードウェアとFPGA から構成されているエンベデッド処理システムで、2台のBasler dartがそれぞれ異なる角度に取り付けられています。人間の視覚構造と同様に、SP1は2台のカメラの画像を使用することにより、撮影範囲の奥行き情報を算出することができます。
Basler dartが採用された理由
「Baslerのソフトウェア開発キットpylon Camera Software Suiteは、当社のステレオビジョンシステムにも簡単に導入することができました。pylonがあれば、エンベデッドシステムにおいて重要となるスレッディングの工程を制御でき、しかも処理にかかる負荷も低減されます。その結果、信頼性の高いタイミングで撮影することが可能になりました 」とNerian Vision Technologies社CEOのDr. Konstantin Schauweckerはコメントしています。
Basler dartは価格面でも非常にリーズナブルで、予算が厳しいプロジェクトに特に最適です。また、モデルとレンズも充実しており、組み合わせ方によって様々な解像度やフレームレートで距離画像を生成できます。
Basler dartは、製造した部品を自動的に検査する場合や未知の場所、絶えず環境が変化する場所を遠隔操作ロボットで探索する場合などに対するトータルソリューションを構築する際にご使用いただけます。
このステレオビジョンシステムの詳細については、http://nerian.com をご覧ください。
BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届けいたします。
バスラー・ジャパン株式会社〒105-0012東京都港区芝大門1-1-32芝大門トーセイビル3階
アジア太平洋
中国
韓国
台湾
見積もり依頼用のカートは空です。少なくとも1つの製品を選択してください。 当社の営業チームへ直接メッセージを送信されたい場合は、こちらのフォームよりお問い合わせいただけます。
ウォッチ&比較リストは空です。
当社の便利ツールをご使用いただければ、お使いの用途に合ったカメラ、インターフェース、アクセサリーが見つかります。
カメラセレクター
ビジョンシステムコンフィギュレーター
レンズセレクター
当社のダウンロードページでは、pylon Camera Software Suiteのほか、製品の仕様書・マニュアル、ホワイトペーパー、成功事例などの資料をダウンロードいただけます。