Menu
2021/01/12
Basler boostにオン・セミコンダクター社製XGSセンサー搭載の高画素モデルが新登場

Basler boostにオン・セミコンダクター社製XGSセンサーを搭載した6つの高画素モデルが新たに追加。画素数はそれぞれ20MP、32MP、45MP(8K)となっており、既存モデルであるソニー社製Pregius搭載モデルの(9MP(IMX255)、12MP(IMX253))から、より高精細画像が求められる用途への活用が期待できるようになりました。
オン・セミコンダクター社製XGSセンサーは、最新のグローバルシャッターを採用した高性能CMOSセンサーとして、高画素・高フレームレート(最大45fps)に対応しており、コストを抑えながら優れた画質を実現できることから、CCDセンサーからCMOSセンサーへの移行に最適です。
なお、新モデルの発表に伴い、Basler CXP-12インターフェースカード1Cがセットになったboostパッケージのラインナップも拡充される予定です。
新モデル一覧
- boA4500-45cm(20MP・45fps、モノクロ、2021年第1四半期量産開始予定)
- boA4500-45cc(20MP・45fps、カラー、2021年第1四半期量産開始予定)
- boA6500-36cm(32MP・35fps、モノクロ、2021年1月量産開始予定)
- boA6500-36cc(32MP・35fps、カラー、2021年第1四半期量産開始予定)
- boA8100-16cm(45MP・15fps、モノクロ、2021年1月量産開始予定)
- boA8100-16cc(45MP・15fps、カラー、2021年第1四半期量産開始予定)
主な用途
太陽光発電、ディスプレイ検査、ウエハー、電池、半導体、自動光学検査(AOI)、はんだ付け検査、一般包装(バーコード読み取りなど)、マッピングをはじめ、幅広い用途にご使用いただけます。
このほか、高画素Fマウントレンズ、CoaXPressケーブルをはじめとするハイエンド向けアクセサリーもご用意。CXP 2.0のメリットを最大限に引き出すソリューションをワンストップでご提供します。
Basler boostシリーズの詳細については、こちら からご確認いただけます。カメラモデルや対応アクセサリーについてご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせ ください。