ケーブル長 | USB 3.0データケーブル (ストレートタイプ、ねじ込み式) |
USB 3.0データケーブル (アングルタイプ、ねじ込み式) |
---|---|---|
1m | 2200000204 | 2000036369 |
3m | 2000033239 | 2000035994 |
5m | 2000033241 | 2000035995 |
8m | 2000034891 | ̶ |
細くて柔らかいケーブル線とコンパクトなプラグ、ロゴも小さな産業用ケーブルは見た目には魅力的ですが、その通信性能まではわかりません。
長期的に見ると、ケーブルの設計は機能面に大きく影響します。電圧降下や信号減衰が少なく、干渉への耐性も高いケーブルを選ぶことは、実際の用途における安全性の向上につながります。そして、そのためには十分なケーブルサイズを確保し、ケーブル径に応じて最適な芯材を組み合わせることが重要です。
Baslerでは上記の点を考慮し、長期間にわたる安定したデータ転送が可能な最先端のUSB 3.0データケーブルをご提供しています。
* USB 3.1 Gen1とUSB 3.0に違いはないため、わかりやすく“USB 3.0”と表記します。