お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報
2016/07/08

省スペース化を実現するUSB 3.0用アングルケーブル

省スペース化を実現するUSB 3.0用アングルケーブル

BaslerのUSB 3.0対応カメラaceにUSB 3.0用アングルケーブルを使用することで、スペースが限られている用途でもカメラシステムを設置できます。

プラグが90度曲がっており、カメラ背部に必要なスペースはわずか22mm。最初から下方向を向いているため、ストレートプラグのように曲げる必要はありません。ケーブルのカメラ側は固定スクリュー付きのUSB 3.0用マイクロBプラグになっており、USB3 Vision規格 に対応しています。一方、ホスト側はスクリューなしのUSB 3.0用A型プラグを採用しているため、複数のポートが隣り合うホストでの使用に便利です。ケーブル長は1m、3m、5mのものを取り揃えています。

お使いの用途に合ったUSB 3.0対応カメラをお探しですか?

当社のカメラセレクターを使用すれば、数多くのBasler USB 3.0対応カメラの中から適切なカメラが見つかります。USB3 Vision対応カメラは、Camera LinkとGigEとの間にある速度の差を見事に解消する高い転送速度を誇るだけでなく、便利なプラグアンドプレイ機能を有し、ビジョン規格にも準拠しているため、産業用途に最適です 。

詳細情報:安定したUSB 3.0搭載システムのためのアクセサリー

安定したUSB 3.0搭載システムに関するその他の適したアクセサリーについては、当社の最新のプロダクトインサイト「安定したUSB 3.0搭載システムのためのアクセサリー」 でご覧いただけます。このプロダクトインサイトでは、USB 3.0対応アクセサリーを選ぶ際に考慮すべき10のポイントについてご紹介しています。

RSSフィード

RSSフィード

BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届けいたします。