お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2019/03/05

新機能満載のpylon Camera Software Suite 5.2.0

新機能満載のpylon Camera Software Suite 5.2.0

主な新機能は、以下の通りです。

C++ Universal Static API
プログラミング効率の向上と全体コストの削減に最適。これまでにない操作性を実現した画期的なAPIです。主なメリット

  • インターフェースの種類を問わない、Baslerの全カメラモデル共通のクラスを採用
  • 異なるインターフェースを搭載した複数のカメラを同時に運用可能
  • 全カメラ機能のクラスメンバーを含んでいるため、カメラの設定変更が簡単
  • 高度なヘルプ機能により、カメラをスムーズにセットアップ可能
  • 自動補完機能搭載の統合開発環境(IDE)にも完全対応
  • 各種製品関連文書へのリンクを完備
  • GigE対応カメラ、USB 3.0対応カメラ向けのものを含め、既存の静的ネイティブクラスと完全な上位互換性を保持

シャープネスインジケーター
レンズのピントを簡単に合わせることが可能な新機能です。pylonビューワー上でピント位置を指定するだけで、シャープネスの値が表示されるため、フォーカスリングを回しながら最適な焦点距離を見つけることができます。

GigEアクションコマンド
トリガーケーブルのコストを削減しながら、正確なトリガーで複数のGigE対応カメラを完全に同期させるには、アクションコマンド機能やPTP(IEEE1588)による予定アクションコマンド機能が必要になります。
新たに追加されたGigEアクションコマンド機能があれば、プログラミング知識の有無にかかわらず、pylonビューワー上でアクションコマンドや予定アクションコマンドを簡単に設定し、実行することができます。

ビネッティングコレクション
口径食を解消するために高価な大型レンズを使用していませんか?
新登場のビネッティングコレクション機能では、pylonビューワー上で補正値を自動的に算出し、カメラ内に保存するため、低コストの小型レンズでも口径食を防止できます。
注:ビネッティングコレクション機能は、ace Uとace Lの一部モデルにのみご使用いただけます。

MED ace用カラーキャリブレーター
新登場のカラーキャリブレーターでは、pylonビューワー上で簡単な操作を行うだけで、MED aceが誇る12ビットの色処理性能を最大限まで引き出すことができます。また、色補正の際には、オートゲイン、自動露光、ホワイトバランス、色変換マトリックス、色調整(色相・彩度)、ガンマなどの強力なカメラ機能もすべて利用するため、わずか数クリックで最高の色再現性を実現することが可能です。

以上の新機能を活用すれば、ビジョンシステムのさまざまな課題や運用上の問題を解決することができます。ぜひお試しください。

新機能の詳細については、pylonリリースノート にてご覧いただけます。

pylonを今すぐダウンロード

ご不明点がある場合や詳細な情報をご希望の場合は、Baslerサポートチーム までお気軽にお問い合わせください。

製品・サービスに関する
お問い合わせ

製品・サービスに関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはBaslerサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら