Menu
2019/08/22
新機能を追加し、CoaXPress 2.0にも対応

pylon Camera Software SuiteとしてCoaXPress 2.0に初めて対応したpylon 6.0。
このソフトウェアには、Basler CXP-12インターフェースカードとBasler boost のセットアップや運用に必要なドライバー、ライブラリーがすべて含まれており、わずか数クリックでインストールできます。
もちろん、Basler CoaXPress 2.0 対応カメラをお使いの場合でも、簡単操作で汎用性の高いpylon SDKをこれまで通りご使用いただけます。
このほか、GenICam(GenTL)規格に準拠したサードパーティライブラリーとも互換性を有しています。
NEW:ドッキングコントロール
高性能で使いやすく、カメラ評価やシステム設計の時間短縮に最適なpylonビューワー。
この人気ツールにVisual Studioを参考に開発されたドッキングコントロール機能が追加されました。この機能では、シャープネスインジケーター、ヒストグラムなどのウィジェット機能の表示方法をフロート、ドック、オートハイドの3種類から選択できるなど、pylonビューワーのレイアウトを自由に変更することが可能で、作業スペースの確保や作業効率の向上につながります。
NEW:かつてない性能を実現
高度なシステム設計やハードウェアの問題点の把握に最適
性能が大幅に向上したpylon 6.0のpylonビューワー。新バージョンでは、CoaXPress 2.0などの最新インターフェースに対応した高速・高解像度カメラや、複数のGigE対応カメラまたはUSB 3.0対応カメラの運用が可能になっており、ハードウェアの問題点を的確に把握しながら、システム設計をスムーズに進められます。
時間やコストの削減に貢献するWindows用pylon 6.0
Baslerでは、pylon Camera Software Suiteのほか、各種カメラ、OS、用途に適したさまざまなソフトウェア をご提供しています。詳細については、当社の営業チーム またはサポートチーム までお気軽にお問い合わせください。