お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。
高画質データの高速・長距離転送が可能なカメラをお探しなら、Basler boostシリーズがおすすめです。
Basler boost
Basler boostでは、最大転送速度12.5Gbpsを誇る期待のCoaXPress 2.0(CXP 2.0)を採用しており、高解像度・高フレームレートに対応しながら、最大ケーブル長40mを実現しています。また、Power over CoaXPress(PoCXP)を利用することによりケーブル1本で電源供給と正確なトリガーが可能であるため、I/Oケーブルを別途用意する必要がなく、大幅なコスト削減につながります。
一方、センサーについては、最先端のインターフェースであるCXP 2.0の性能を最大限に発揮できるソニー社製CMOSセンサーIMX253(12MP・93fps)またはIMX255(9MP・68fps)をお選びいただけます。
このほか、Basler boostは80mm×80mm×45mmの筐体にデジタル入力と2つのGPIOポートを有し、人気の画像補正機能PGIにも対応しています。
Basler boostオールインワンパッケージ
CXP 2.0で画像データを転送する際には、コンピューターのプロセッサー(CPU)にかかる負荷を軽減し、リソースを画像処理に集中させるため、対応するインターフェースカードが必要になりますが、BaslerではCXP-12インターフェースカードを自社で開発するなど、画像処理ソリューションをワンストップで提供しています。さらに、Basler Camera Software Suiteを使用してカメラやインターフェースカードのセットアップを行えば、システムをより簡単に構築できます。
Basler boost またはBasler boostオールインワンパッケージ についてご不明点がございましたら、当社の営業チーム までお気軽にお問い合わせください。
BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届けいたします。
バスラー・ジャパン株式会社〒105-0012東京都港区芝大門1-1-32芝大門トーセイビル3階
アジア太平洋
中国
韓国
台湾
見積もり依頼用のカートは空です。少なくとも1つの製品を選択してください。 当社の営業チームへ直接メッセージを送信されたい場合は、こちらのフォームよりお問い合わせいただけます。
ウォッチ&比較リストは空です。
当社の便利ツールをご使用いただければ、お使いの用途に合ったカメラ、インターフェース、アクセサリーが見つかります。
カメラセレクター
ビジョンシステムコンフィギュレーター
レンズセレクター
当社のダウンロードページでは、pylon Camera Software Suiteのほか、製品の仕様書・マニュアル、ホワイトペーパー、成功事例などの資料をダウンロードいただけます。