Menu
2018/02/09
Basler aceの生産台数が100万台を突破

このほど、Basler aceの生産台数が100万台を突破し、その記念すべき100万台目となるカメラが中国の販売代理店MVLZ社に届けられました。当社の重要市場の一つとして売上が順調に増加している中国では、特に電子機器・半導体の製造用途向けにBaslerカメラの需要が伸びています。MVLZ社とは長期にわたって緊密な協力・信頼関係を築いており、100万台目のaceが同社に出荷されたことは当社にとっても大きな喜びです。記念すべき100万台目となったのはace Uのモデルで、人気のソニー社製センサーPregiusシリーズのIMX264が搭載されています。
Baslerのアジア地域カメラ事業における最初の販売代理店であるMVLZ社(北京三宝興業視覚技術有限公司)は、中国マシンビジョン業界のリーディングカンパニーとして世界中の先進的な高性能マシンビジョン製品を中国市場に販売しており、Baslerのカメラ、アクセサリー製品を含む充実のラインナップで高まる画像処理ニーズにワンストップで対応しています。
20年以上にわたって産業用デジタルカメラ市場において成功を収めているBaslerが2009年にリリースしたカメラシリーズaceは、角砂糖サイズの29mm×29mmというコンパクトさで画像処理市場に革命を起こし、高品質なセンサー、最新のシャッター技術、標準的なインターフェース、強力な機能を小さな筐体に集約することにより、ファクトリーオートメーションから医療、交通(ITS)に至るまで幅広い用途に使用されています。
販売開始以来、aceのモデル数は120種類以上にまで増加し、市場で最も成功を収めたカメラシリーズの一つに成長しました。継続的な開発と顧客・市場ニーズに対する取組みが、このような大きな成功につながった要因であるといえます。aceにはace classic、ace U、ace Lの3つの製品ラインがあり、手頃な価格のエントリーモデルから高性能なハイエンドモデルまで幅広いラインナップを取り揃えています。
Basler aceの詳細については、(www.baslerweb.com/new-ace )をご覧ください。
ace各モデルの選定には、当社ホームページのカメラセレクターやインターフェースアドバイザー が便利です。
ご不明点がある場合や詳細をご希望の場合は、当社の営業チーム またはお近くのBasler販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。