Menu
2019/06/04
量産開始:展示会受賞製品、Basler dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キット(Snapdragon 820付き)

Basler dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キットの量産が開始されました。MIPI対応BCONは、複雑なMIPI技術とマシンビジョン業界で定評のあるGenICam規格を組み合わせた革新的なインターフェースで、エンベデッドビジョンとマシンビジョンの両方の機能を兼ね備えているため、システム全体のCPU負荷を大幅に軽減し、より多くのリソースを実際の処理に割り当てることが可能です。
ニュルンベルクで開催されたEmbedded World 2019において、dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キット(Qualcomm社製Snapdragon 820付き)がエンベデッドビジョン部門の受賞製品に選ばれました。
このほか、Baslerドライバーパッケージと使いやすいpylon Camera Software Suiteも付属しています。USB 3.0、GigE、MIPI対応BCONのどのインターフェースでも同じ操作性を実現しているpylonを使用すれば、システムを簡単に構築できます。
主な特長
- MIPI CSI-2接続向けにカスタマイズ済み
- Qualcomm社製Snapdragon 820用Linuxドライバー付き
- オン・セミコンダクター社製AR0521センサー(5メガピクセル/60fps)を採用
- 価格を意識した設計で最高のコストパフォーマンスを実現
- GenICam準拠、共通のAPIを有するpylonでコードの移行が簡単
- 構成機器の耐用年数が長いため、高度な用途でも安心
- 最大帯域幅750MB/秒による安定した信頼性の高いデータ転送
Basler dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キットの詳細については、こち らからご覧いただけます。ご不明点がございましたら、当社の営業チーム までお気軽にお問い合わせください。