Menu
2019/11/28
安定したビジョンシステムの構築に最適:新型USB 3.0ハイブリッドケーブル(10m)

光ファイバーと銅線からなるUSB 3.0(USB3.1 Gen 1)対応のハイブリッドケーブル (10m・アクティブタイプ)が新登場。
ケーブル1本で最大10mの距離におけるデータ転送と電源供給が可能です。
主な特長
- 便利なハイブリッド構造: ケーブル1本でデータ転送と電源供給が可能。既存のUSB 3.0延長ケーブル(10m・20m)の代替品としても最適です。従来の延長ケーブルと異なり、ハイブリッドケーブルならパッシブケーブルや電源を別途用意する必要はありません。
- 対応するカメラと組み合わせることで、安定したデータ転送と電源供給を実現。
- EMC対策済み:電磁干渉を受けにくい光ファイバーを採用。産業用途の厳しい環境下でも使用できます。
Baslerのカメラとアクセサリーを順番に選択するだけで、ビジョンシステムを簡単に構築できるビジョンシステムコンフィギュレーター も便利です。ご不明点がございましたら、Basler営業チーム までお気軽にお問い合わせください。
USB 3.0のデータ伝送方法については、当社のホワイトペーパー「USB 3.0のさまざまなデータ伝送方法 」でもご紹介しています。