Menu
2017/09/13
Basler Lensesシリーズに2/3インチレンズが新登場

Baslerオリジナルアクセサリーとして展開しているBasler Lensesシリーズのラインナップとして、既存の1/2インチ未満のセンサーに対応した解像度5MPのレンズに加え、2/3インチまでのセンサーに対応したレンズが新たに登場しました。Basler Lenses(2/3インチ) は解像度2MPまでのセンサーに適しており、高い解像度を必要としない用途におすすめです。
Basler Lenses(2/3インチ)の概要:
- コスト重視の画像処理用途に適した解像度
- 速度と使いやすさを追究
- 認定を受けた信頼のパートナーで製造
- 1/2インチから2/3インチまでのセンサーを搭載したBasler ace、dart、pulseの標準解像度モデル(2MPまで)に最適
ますます多くのレンズサプライヤーが市場に参入する中、最適なレンズ選びが大きな課題となっています。これまでは、品質とコストパフォーマンスのバランスが考慮されてきましたが、3つ目のポイントとして、サプライヤーの信頼性も重要さを増しています。
抜群のコストパフォーマンスを誇るBasler Lensesなら、お使いのビジョンシステムのコストを削減することができます。Baslerでは、皆様の信頼のパートナーとして、お使いの用途に必要な機器をワンストップでご提供することにより、最高の互換性を確保しています。
詳細については、当社の営業チーム またはお近くのBasler販売代理店 までお問い合わせください。最適なレンズ選びをお手伝いいたします。