Menu
2017/01/10
USB 3.0カードに新たなラインナップが登場

USB 3.0関連アクセサリーとして、2種類のPCI Express用USB 3.0カード(2ポート・4ポート)が新たに発売されました。
高い効率性を誇る2ポートモデルには、2つのホストコントローラーが搭載されており、転送速度を低下させることなく、2台のUSB対応カメラを広い帯域幅で同時に使用できるようになっています。一方、4ポートモデルは、帯域幅の分配を通じて4台のUSB対応カメラを同時に使用でき、システム全体のコストを抑えられることが大きな特長です。
2種類のカードの主な特長:
PCIe用USB 3.0カード(ルネサス社製、2HC、×4、2ポート)
- 2ポート(最大2台のUSB対応カメラを使用可能)
- 2つのホストコントローラーと4つのレーンを搭載しており、カメラ1台当たり360MB/秒の広い帯域幅でコンピューターへの転送が可能
PCIe用USB 3.0カード(Fresco Logic社製FL1100、1HC、x1、4ポート)
- 4ポート(最大4台のUSB対応カメラを使用可能)
- 1つのホストコントローラーと1つのレーンを搭載しており、合計380MB/秒の広い帯域幅でコンピューターへの転送が可能