2018/10/02
ace Uにソニー社製IMX183センサーを搭載した20MP対応の高解像度モデルが新登場
Baslerの人気のカメラシリーズace Uにソニー社製ローリングシャッターCMOSセンサーExmor RシリーズのIMX183センサーを搭載した4つのモデルを新たに加わりました。新モデルはセンサーサイズ1インチ、29mm×29mmのコンパクトなサイズで解像度20MP・最大フレームレート17fpsを実現しており、プリント基板やディスプレイの生産現場における小さな部品の検査に特に適しています。ディスプレイの解像度が向上を続けるなか、検査用カメラにも高い解像度が求められるようになっていますが、ace Uの4つの新モデルには、ピクセルレベルの評価を可能にするBaslerのカラーカメラ・モノクロカメラ用画像補正機能PGIが搭載されているため、高解像度ディスプレイを高画質かつ低コストで細部に至るまで検査することができます。
また、革新的なBI(裏面照射型)構造を特長とするソニー社製IMX183センサーを採用することにより、2.4µmという小さなピクセルサイズでありながら優れた光感度を実現しているため、暗い環境でも非常に高い画質の画像を撮影することができます。
このほか、高解像度かつ軽量であるという特長を利用し、複数の車線を1台でカバーする交通監視カメラや、広い範囲や人間が入れない場所を空中から撮影する測量用カメラとしても使用可能です。
ace Uの4つの新モデルは、定評のあるGigEインターフェースとUSB 3.0インターフェースに対応しているほか、5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシング、ノイズ除去、シャープネスの4つの機能を独自に組み合わせたPGIも搭載しています。GigE対応モデルでは、PTPなどGigE Vision 2.0の便利な機能を使用できます。さらに、Baslerのpylon Camera Software Suiteを使用すれば、カメラを簡単かつスムーズにセットアップすることが可能です。
現在、全4モデルのデザイン・インサンプルをご利用いただけます。
ace Uの4つの新モデルの概要
ご不明点がございましたら、Basler営業チーム またはお近くの販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。
ご希望の製品が見当たらない場合は、当社ホームページにて、ace Uの他のモデルやaceの各シリーズについてご確認いただけます。130種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップもぜひご覧ください。