Menu
Baslerのプロダクトマーケット マネジメント部長René von Fintelより、1年前のソニー社からのCCDセンサー生産終了の発表後におけるCCDカメラからCMOSカメラへの移行の動向についてご紹介いたします。
CCDからCMOSへの移行に対する市場の対応とは?
CCDからCMOSへの移行の中で、特に設備やシステム内の新しいデザイン・インにCMOSセンサーを採用する動きが急速に進んでいます。ソニー社が突然CCDセンサーの生産を終了したことを受け、ほとんどのお客様は既存のCCDカメラを見直し、CMOSカメラ に移行することを検討しています。これは、新型CMOSカメラは速度や画質の面で優れているだけでなく、その価格の安さで高いコストパフォーマンスを実現しているためです。
CCDセンサーの代わりとしてCMOSセンサーが適している用途とは?
端的に言うと、過去にCCDセンサーで可能であったことはほぼ、CMOSセンサーでも行うことができます。感度やグローバルシャッターの動作の面においてCCDセンサーが際立っていた時代もありましたが、今ではCMOSセンサーでも同じ性能をさらに高速で実現できるようになっています。そのため、原則としてどんな用途でもCMOSセンサーを使用できると言えますが、中でもファクトリーオートメーション、ラボラトリーオートメーション、顕微鏡、交通監視などの分野では移行の動きが速くなっています。
BaslerのCMOSカメラが持つ他のCMOSカメラと異なる特長とは?
もちろん、すべてのCMOSカメラが同じというわけではありません。多くのメーカーで同じCMOSセンサーを搭載したカメラを提供している様子が見受けられますが、同じセンサーを2つの異なるカメラに搭載した場合、必ずしも同じ画質を実現できるとは限りません。実際のところ、CMOSセンサーを導入する際には、非常に多くの要素を考慮する必要があり、何百通りもあるレジスター設定の微調整のほか、標準的なソフトウェアインターフェースをスムーズに導入するために様々な課題を乗り越えなければなりません。しかも、多くのメーカーは様々な機能をファームウェアに組み込んでいるため、撮影結果も異なってきます。画質についても、センサー面の汚れやカメラとセンサーハウジングの傾きなどによって大きく左右されます。Baslerではセンサーメーカーの通常の品質レベルを超える安定した性能の実現に取り組んでおり、お使いのシステムでカメラの試験を行い、どのような違いがあるかをご自身の目でお確かめいただくことをおすすめしています。例えば、他社製のカメラで撮影した画像に変なスジが入ってしまったり、カメラの最小露光時間がセンサーの設定に合っていなかったりする場合が実際にありました。このような導入時の失敗は、製品の市場への販売を急ぐメーカーによくあることです。一方で、当社では多くある目標の中の一つとして、品質と性能に関して決して妥協を許しません。
移行時に適切なカメラとメーカーを見つけるために考慮すべきポイントとは?
3つの重要なポイントとして、カメラのハードウェア、カメラに搭載するファームウェアとソフトウェア、そして提携先として適切なメーカーを選ぶことが挙げられます。ハードウェア選びとは、カメラインターフェース、カメラのサイズの選択やCMOSセンサーの物理的特性にかかわるEMVAデータをベースとした検討を行うことを意味しています。ファームウェアとソフトウェアは良し悪しが大きく分かれており、カメラによって実に多くのファームウェア機能が存在しています。BaslerのPGI機能ならコンピューター側の計算負荷を軽減し、低価格のCMOSセンサーを使用した場合でも強力な画像補正機能を発揮します。これらの面以外に、カメラメーカーもまたお客様に対して重要な役割を担っています。カメラは、システムにおいて多くの場合で中心となる機器です。Baslerを例に挙げると、当社は非常に安定したサプライチェーンと欠品の少なさで、お客様から高い評価をいただいています。また、当社のサポートチームや販売代理店ネットワークも、その優れたサービスで知られており、FAや医療 業界の多くのお客様にとって必要不可欠な品質管理と充実した製品供給体制を提供しています。
このトピックに関するその他の情報: