Menu
2016/05/10
量産開始:オン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載した8つのBasler ace新モデル追加

オン・セミコンダクター社による最新世代のCMOSセンサーPYTHONシリーズを搭載した8つのBasler ace新モデルが追加されました。2.3メガピクセル、5メガピクセルの解像度に対応した8つの新モデルが加わり、オン・セミコンダクター社製新型PYTHONセンサーやソニー社製センサーPregiusシリーズを搭載したaceシリーズカメラは28機種となります。 これらのカメラでは、コンパクトなボディの中に高性能な最新グローバルシャッターCMOSセンサーが搭載されており、優れたコストパフォーマンスを実現しています。 最大150fpsのフレームレートと独自のPGI機能を備えており、いずれもGigE Vision、USB3 Visionに対応しています。
以下のカメラモデルは、量産に対応しています。
- acA1920-150uc 、2.3MP、150fps、カラー、USB 3.0
- acA1920-150um 、2.3MP、150fps、モノクロ、USB 3.0
- acA2500-60uc 、5MP、60fps、カラー、USB 3.0
- acA2500-60um 、5MP、60fps、モノクロ、USB 3.0
- acA1920-48gc 、2.3MP、50fps、カラー、GigE
- acA1920-48gm 、2.3MP、50fps、モノクロ、GigE
- acA2500-20gc 、5MP、21fps、カラー、GigE
- acA2500-20gm 、5MP、21fps、モノクロ、GigE
詳細については、当社の営業チーム またはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。
ご希望の製品が見当たらない場合は、オン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーやソニー社製IMXセンサーを搭載した他のaceモデル もご用意しています。
約100種類にも及ぶモデルを取り揃えたaceの全ラインナップ も是非ご覧ください。