Menu
2017/12/14
Hefel Technik社が工程追跡にPYTHONセンサー搭載のBasler aceを採用

Hefel Technik社は、1980年代に小さな会社として創業した後、空圧機器・油圧機器・電動機器、産業用画像処理に関連する部品やシステムを提供する総合メーカーにまで成長しました。同社が長年にわたって蓄積してきたオートメーション技術を活用して開発した工程追跡システムX.Lite ProCapは、すでにバージョン4.0が販売されています。
ユーザーの声を取り入れながら進化を続けてきたX.Lite ProCapは、Basler aceを接続することにより、新型CMOSセンサーが持つ性能を存分に発揮できるほか、さまざまな新機能が搭載されています。Hefel Technik社では2種類のaceモデル を採用しており、PYTHON 300センサー搭載のUSB 3.0対応モデルを高速撮影、PYTHON 1300センサー搭載のGigE対応モデルを光学的品質管理に使用しています
詳細については、当社の成功事例「PYTHON 300センサー搭載のBasler ace USB 3.0対応モデルとX.Lite ProCapによる高速工程追跡」をご覧ください。
当社ホームページの文書のダウンロード ページでは、このほかにもBaslerカメラに関する多数の成功事例をご用意しています。 ご不明点がある場合や詳細な情報をご希望の場合は、当社の営業チームまでお気軽にお問い合わせ ください。