Menu
2016/10/04
Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターの更新はお済みでしょうか?

Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターがあれば、BaslerのUSB 3.0対応カメラでコグネックス社製ソフトウェアVisionProを使用でき、簡単なセットアップを行うだけで、BaslerのUSB 3.0対応カメラのデータをVisionPro上に表示できます。新登場のAIKアダプターバージョン5.0は、pylon 5を通じてBaslerカメラとの接続を行います。また、最新のGenICam 3.0に対応しているため、カメラのトリガー速度が向上しているほか、必要となる容量も大幅に削減されています。
Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターは、当社のダウンロードページからダウンロードいただけます。ドライバーのインストールと設定の方法について書かれたはアプリケーションノート もをご覧ください。ご用意しました。
pylon Camera Software Suiteかpylon Runtime(U3V)をインストールいただくと、32ビットまたは64ビットのすべてのOSでAIKアダプターをご使用いただけます。
pylon Camera Software Suiteの詳細については、こちら をクリックしてください。ご不明点がある場合や詳細な情報をご希望の場合は、当社のサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。