Menu
2016/05/06
新着プロダクトインサイト:Basler beatが多くの用途で選ばれる理由

幅広い用途に最適な高解像度カメラ。当社の新しいプロダクトインサイトでは、医薬(ラボラトリーオートメーション、蛍光顕微鏡)、半導体検査、交通関連(交通違反の取り締まり、鉄道・道路)など、様々な使用例について検討しています。
その高い性能により、幅広い用途に最適なBasler beatは、モノクロ/カラーの両モデルにおいて、最新鋭のプログレッシブスキャンとグローバルシャッターの機能を備えています。
優れた画質を誇る高解像度・高速エリアスキャンカメラBasler beatには、スーパーHDに相当する4096×3072ピクセルに対応したCMOSIS社製CMV12000センサーが搭載されています。
Basler beatの主な特長:
- スーパーHDに対応し、グローバルシャッターを備えた超高感度・高解像度の12メガピクセルCMOSセンサーを搭載
- 高帯域幅を持つCamera Link対応で、最高のスキャンスピードを実現
- コンパクトで丈夫なハウジングを有し、様々なマウントに柔軟に対応可能なほか、取り付けが簡単で低コスト
詳細については、当社の新しいプロダクトインサイト「Basler beatが多くの用途で選ばれる理由」 をご覧ください。
Basler beatについてご不明点がある場合は、お近くのBasler営業チームまでお気軽にお問い合わせください 。