Menu
2018/02/22
治安維持の強い味方:Basler ace USB 3.0対応モデルを活用したドローン検知システム

近年、治安に対する懸念が高まるなか、Rinicom社のSky Patriotが公共イベントや競技場の監視に使用されています。Sky Patriotは複数の視覚センサー、人工知能を利用した分析エンジン、データ融合アルゴリズム、命令制御プラットフォームで構成されています。
システムを構成するハードウェアの中で最も重要なものがカメラで、屋外で照明条件が悪い場合でも、高画質の画像を正確に撮影する必要があります。そのため、Rinicom社では、ドローンのいる空中を常時監視可能な耐久性の高いカメラを探していました。候補となるカメラには、日中と夜間の両方における運用性だけでなく、視野角の広さも求められました。
Rinicom社に選ばれたのは、ソニー社製STARVISシリーズセンサーIMX226を搭載したBasler ace UのUSB 3.0対応モデルでした。このカメラは高いフレームレートと優れた画質を誇り、ドローン検知システムのすべての重要な要件を満たしています。
当社ホームページの文書のダウンロードページ では、このほかにもBaslerカメラに関する多数の成功事例をご用意しています。ご不明点がある場合や詳細な情報をご希望の場合は、当社の営業チーム までお気軽にお問い合わせください。