医療・ライフサイエンス分野の厳しい清浄度基準に対応。Basler MED aceの4モデルにMED機能セット「防塵対応」が追加されました。価格はそのままに、さらに機能が進化していることもその大きな魅力です。
Basler MED aceシリーズのUSB 3.0対応モデルのうち、2.3MP、5.1MP対応の4つのカラーモデルについて、医療・ライフサイエンス分野向けのMED機能セット「防塵対応」
が新たに追加されました。「防塵対応」では、医療・ライフサイエンス用途向けカメラに求められる清浄度基準として、センサー部分の密閉、クリーンルームにおける製造、徹底した発塵検査、長期運用に適した高い耐久性の4つの要件を満たしています。 しかも、価格は変わりません。
Basler MED aceに付属しているMED
機能セットは、Baslerが誇る高品質なハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせて開発されており、新たに追加された「防塵対応」を含め、「規格準拠」、「高画質イメージング」、「パーフェクトカラー」、「低照度イメージング」、「ハイスピード」、「産業用イメージング」の7つの医療・ライフサイエンス用途に最適な機能が揃っています。これらの機能を搭載すれば、短時間で最適な画像を撮影できるだけでなく、それぞれのシーンに応じた柔軟な活用も可能になるなど、開発労力の軽減につながります。
Basler MED ace
シリーズのカラーモデル、モノクロモデルは、MED機能セットに加え、最新のCMOSセンサーとしてソニー社製Pregiusシリーズやオン・セミコンダクター社製PYTHONシリーズを搭載していることも大きな特長で、最大フレームレート164fps、最高解像度20MPを実現しています。さらにBaslerでは、ISO 13485:2016に準拠した厳格な品質管理体制の下でデジタルカメラの製造、販売、関連サービスの提供を行っているため、 医療・ライフサイエンス用途向けカメラを使用している場合に高いメリットがあります。
Basler MED aceとBasler MED機能セットについてご不明点がある場合やサポートが必要な場合は、 Basler営業チーム
までお気軽にお問い合わせください。