Menu
2016/04/20
Basler Lensesが映像情報AWARDを受賞

日本で1万8,000部以上の発行部数を誇る権威あるマシンビジョン向け月刊誌「 映像情報インダストリアル」は、このほど、新製品に対して年に一度贈られる第13回映像情報AWARDの結果を発表しました。受賞製品は、マシンビジョン業界の専門家や研究者などから成る読者の投票によって決定されます。 114点の製品がノミネートされた中、Basler Lensesは見事に読者の支持を集め、銀賞に選ばれました。
ここ数年の間にCMOSセンサーの小型化が進む中、Baslerはビジョン機器のユーザーが省コストな最新センサーを利用できるようにサポートして参りました。世界有数の光学技術を有し、70年以上にわたる革新で信頼を築き上げてきた富士フイルム株式会社。Fujinonレンズで知られる同社との共同開発により誕生したBasler Lensesは、1/2インチ未満のセンサーに合うように特別に設計されており、Baslerのカメラシリーズace、dart、pulseとの使用に最適です。1/2.5インチのセンサー中に5MP(230lp/mm、 ピクセルサイズ2.2µm)という非常に高い解像度を凝縮しているため、どんなに細かい部分も逃さない鮮明な画像を撮影できます。また、焦点距離についても6種類のラインナップを取り揃えることにより、様々なマシンビジョン用途に柔軟に対応。14,900円からという圧倒的なコストパフォーマンスも魅力です。
Basler日本現地事務所のキーアカウントマネージャー石丸広典 は次のように話します。「このような賞をいただいたことを非常に光栄に感じています。今回の受賞は、Basler Lensesが日本市場において非常に高い評価をいただいていることの表れでもあると思います。Basler Lensesを当社のお客様にご使用いただくことにより、それぞれのカメラに合った適切なサイズのレンズを選ぶだけで、最新のセンサーが持つ性能を十分に活用できるようになると確信しています」。
Basler Lensesの詳細については、こちらからご覧ください。このほか、当社のレンズセレクターを利用することで、お使いのBaslerカメラに最適なレンズを簡単にお選びいただけます。
個別のご相談については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。