Menu
2020/11/19
Baslerが増収・増益による好調な業績予想を発表

年初からの9か月間、画像処理業界全体が大きく落ち込んだにもかかわらず、Baslerでは堅調な業績を維持。受注高・売上高ともに前年同期比で5%上昇したほか、税引前利益についても38%増(+500万ユーロ)の1,810万ユーロ(前年:1,310万ユーロ)に達し、税引前利益率は14%となりました。
第1四半期の力強い成長は、第2四半期、第3四半期と続けて減速しました。第4四半期については、季節的な要因により受注が再び増加に転じるものの、販売・調達にかかわるリスクが依然として高いことから、売上および利益はやや鈍化すると予想されます。
一方で、2020年度全体の業績については、売上高1億6,500万ユーロ、税引前利益率10%に達することが見込まれるなど、足元の堅調さを維持しながら、成長を続けることが期待されています。Baslerでは、今後も中期的な売上目標である2億5,000万ユーロの達成に向けて邁進してまいります。
2020年度第1~第3四半期業績