Vision Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsにおいて、当社のPGI機能が賞を獲得しました。「Vision Systems Design」は、40,000人以上の購読者を誇るビジョン業界を代表する雑誌です。今年の受賞対象は、システムインテグレーターやエンドユーザー企業から招いた優れた専門家から成る審査委員会によって選出され、PGIが銀賞に輝きました。
Vision Systems Designの出版元のAlan Bergstein氏は次のように話します。「Vision Systems Designでは、この権威ある表彰プログラムを開催することにより、ビジョン・画像処理業界において最も革新的な製品・サービスを見い出し、表彰しています。業界にインパクトを与えている企業の優れた製品・サービスが2016年の受賞対象となりました」
Visions Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsの受賞対象は、Vision Systems Design6月号とvision-systems.comで紹介されています。
Vision Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsについて
Vision Systems Designが主催する2016年Innovators Awardsは、ビジョン・画像処理業界において最も革新的な製品・サービスを審査し、表彰するプログラムです。受賞対象の発表は、米国マサチューセッツ州ボストンで開催されたThe Vision Show 2016で行われました。Innovators Awardsでは、独創性があること、革新性があること、開発者、システムインテグレーター、エンドユーザーにインパクトを与えていること、従来は対応できなかった市場ニーズを満たしていること、画期的な技術を活用していること、生産性を向上させていることなどの審査基準に基づいてランク付けを行っています。