- 焦点距離8~50mm
- 最短撮影距離0.1~0.5mでマシンビジョン用途に最適
- 絞り値はF1.4~F16まで調整可能
- 日本製
個別のご相談については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。
新型1インチCマウントレンズシリーズTS MP が2017年2月に発売されます。お手頃価格のこのレンズは、Basler aceのオン・セミコンダクター社製5MPセンサーPYTHON搭載モデルやCMOSIS社製4MPセンサー搭載モデルにフィットするように開発されています。これらのCMOSカメラと新型レンズを組み合わせれば、互いのメリットを十分に発揮した高性能な1インチビジョンシステムが構築できるだけでなく、コストパフォーマンスの向上にもつながります。
新型1インチCマウントレンズシリーズTS MPの主な特長:
個別のご相談については、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。