Menu
Framegrabber
Die Liste unten zeigt eine Reihe von Framegrabber-Firmen, die mit Basler-Kameras kompatible Produkte anbieten. Aufgrund der Vielzahl der Anbieter ist die Liste unter Umständen nicht vollständig.
Um zu bestimmen, ob ein Produkt kompatibel ist, überprüfen Sie folgende Hauptparameter:
- Camera Link-Konfiguration (base, medium, full oder extended 10 Tap)
- Pixel-Taktrate
- PCI-Bus-Bandbreite, die vom Framegrabber unterstützt wird
Wenn diese Merkmale mit den Parametern auf Ihrer Basler-Kamera übereinstimmen, sollten Kamera und Framegrabber gut zusammenarbeiten. Sind Sie noch unsicher, ob eine bestimmte Kombination zusammenpasst? Dann setzen Sie sich mit Ihrem regionalen Support-Team in Verbindung.
-
Silicon Software
Silicon Software mit Sitz in Mannheim/Deutschland ist Hersteller von Framegrabbern und intelligenten Bildvorverarbeitungslösungen für die industrielle Bildverarbeitung auf Basis der reprogrammierbaren FPGA-Technologie. Das Unternehmen vertreibt sowohl Standardprodukte als auch kundenspezifische OEM-Lösungen für die Machine Vision und Qualitätsüberprüfung in der Automation. Weitere Schwerpunkte sind grafische Programmierumgebungen und Bildverarbeitungsbibliotheken für Echtzeitanwendungen auf FPGA Vision-Prozessoren. Die Hard- und Softwareprodukte zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Flexibilität, Leistungsfähigkeit und einfache Bedienbarkeit aus. Silicon Software ist ein unabhängiges Unternehmen der Basler Firmengruppe.
Mehr Informationen: https://silicon.software
Erfahren Sie mehr
-
BitFlow
BitFlow, Inc. provides high-performance, easy-to-use electronic imaging products. The company has shipped thousands of electronic camera interfaces boards to OEM, military, R&D, and education customers. BitFlow's products are made available and supported by an extensive U.S. and international distribution network.
BitFlow’s products help solve image processing problems requiring the briefest possible delay between image capture and movement of image data into the main memory of a local-bus computer. Applications include motion sequence capture & analysis, inspection of small parts such as integrated circuits, web inspection , non-contact measurement, document inspection, real-time thermal imaging and microscopy.
For more information: www.bitflow.com
Erfahren Sie mehr
-
EDT
Established in 1987, EDT, Inc. designs and manufactures a broad range of high-speed serial and parallel I/O boards, including digital camera interfaces and long range extension systems for high speed CCD cameras.
Name your CCD camera inteface application, and EDT has the solution. Supported Camera interface specifications include AIA, LVDS, RS422, and Camera link. Broad OS and platform support, with device drivers for MS Windows, Linux, and Solaris, and bus/form factors for PCI, PMC, Compact PCI and SBus, mean you won't be limited to the lowest common denominator with EDT products.
Whether you work in astronomy, research, medicine, industry or defense, if superior and dependable performance is crucial, you'll find EDT's products unmatched in speed, simplicity and customer support.
For more information: www.edt.com
Erfahren Sie mehr
-
EPIX
EPIX, Inc. is a privately held company founded in 1983. From its inception, the mission of the company has been to manufacture and provide cost-effective solutions to customers with demanding requirements for video acquisition, image processing, analysis, and display.
EPIX serves the needs of its customers with off-the-shelf hardware and software, as well as customized products and superior technical support. An engineering oriented company, over 75% of EPIX employees hold technical or engineering degrees.
EPIX products are well suited to applications that require a flexible, economical, vehicle for image acquisition, processing, analysis, and display. EPIX typically provides the essential, underlying, hardware and software while the end-user, or third party, develops the application software and other system components required to serve the ultimate end-user.
For more information: www.epixinc.com
Erfahren Sie mehr
-
Euresys
Company Background
Founded in 1989, Euresys is a privately held company. Continuously expanding, Euresys is now an important force in today's machine vision and image processing industry.
Core Technology
We design, manufacture and provide equipment used for image acquisition, storage, processing and display, as well as software dedicated to image processing and analysis. Our products combine hardware developments based on the latest microelectronics technology with high performance software.
A Team at your Service
The close relationship we keep with our customers, distributors and agents, enables us to develop a true partnership, encouraging a profitable exchange of ideas and know-how. Our competence at all stages, from the capture of images up to their analysis, guarantees you flawless camera, hardware and software interfacing compatibility. Due to our team’s outstanding receptiveness, we assure you advice, assistance and support at all times in the decision and utilization of the equipment best suited to your needs.
For more information: www.euresys.com
Erfahren Sie mehr
-
IMAGO Technologies GmbH
Die IMAGO Technologies GmbH ist Hersteller der embedded Rechnerfamilien VisionBox und der intelligenten Kameras VisionCam. Die Rechner und Kameras werden bei Maschinenherstellern für Anwendungen der Industriellen Bildverarbeitung eingesetzt. Ergänzend zur Hardware bieten wir Software und Applikationsentwicklungen, in Abstimmung mit den Anforderungen unserer Kunden, an.
Die Firma IMAGO Technologies beschäftigt überwiegend Diplom-Ingenieure und entwickelt ergänzend zu den Rechnern auf Kunden optimal abgestimmte Semisysteme. Ob Kameras, Maschineninterface, Kommunikation oder die Software - wir übergeben einschaltfertige Lösungen.
VisionBox ® und VisionCam ® Logos sind eingetragene Markenzeichen der IMAGO Technologies GmbH. Strampe ® ist eingetragenes Warenzeichen der IMAGO Technologies GmbH.
Für weitere Informationen: www.imago-technologies.com
Erfahren Sie mehr
-
Matrox Imaging
Established in 1976, Matrox Imaging is a leading designer and manufacturer of PC-based hardware and software recognized for providing OEMs and integrators in machine vision, image analysis, medical imaging and video surveillance with innovative yet cost-effective solutions.
Products include device-independent software development tools, frame grabbers, vision processors and imaging platforms. Headquartered in Montreal, Quebec, Canada, Matrox is a privately held company with offices in the United Kingdom, Ireland, Germany, and Hong Kong, and sales representative in more that 20 countries. Our proven track record assures customers that we will meet their needs for performance, value and service, now and in the future.
For more information: www.matrox.com/imaging/
Erfahren Sie mehr
-
National Instruments
Computer-based technologies and tools for industrial machine vision and scientific image processing are quickly being incorporated into a variety of applications. National Instruments new pattern matching software simplifies machine vision and delivers 10X performance gains. Organizations use computer-based vision and automation tools in a wide variety of industrial and scientific applications, including electronics, automotive, semiconductor, pharmaceutical, and research applications. These systems perform process monitoring, information gathering, and feedback control on-the-fly to correct manufacturing problems. Laboratory automation and image processing applications use filtering and analysis techniques to perform cell and biomaterial counting and sizing. With computer-based vision systems, you can increase productivity, flexibility, consistency, reliability, lower production costs, and perform complex inspection tasks.
For more information: www.ni.com
Erfahren Sie mehr
-
Software Stemmer
Um den Framegrabber mit CVB zu nutzen lässt sich alternativ der Silicon Software GenTL Producer nutzen.
Erfahren Sie mehr