Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Camera Link-Software

Basler Binary Protocol Library

Betriebssystem: Windows

Die Basler Binary Protocol Library (BBPL) ist eine Erweiterung der clALLSerial/clSerial API, die im Camera Link-Standard definiert ist. Die BBPL ergänzt diese API um praktische Funktionen mit denen Sie die Register von Basler Camera Link-Kameras lesen und beschreiben können.

Die BBPL wurde zusammen mit der Basler aviator-Kamerafamilie entwickelt. Sie kann aber auch mit aktuellen Camera Link-Modellen (ace, racer, sprint) und älteren Kameraserien (A400k, L400k, L800k) verwendet werden. In der BBPL ist das Basler Binary Protocol II für diese älteren Modelle enthalten. Die Komplexität dieses Protokolls wird für den Benutzer nicht sichtbar, so dass die BBPL sehr einfach in der Anwendung ist.

Wenn Sie das heruntergeladene Programm ausführen, wird eine normale Windows-Installations-Routine ausgeführt. Um die Installation durchzuführen, folgen Sie einfach den Anweisungen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Programmier-Beispiele und die Dokumentation finden Sie hier: Start > Alle Programme > Basler Vision Technologies > clBBProtocol Library.

Jetzt kostenlos herunterladen