Menu
Application Notes
Temperaturverhalten und Wärmeentwicklung von dart Kameras
Dokumentennummer: AW001630
In dieser Application Note erfahren Sie, wie das Temperaturverhalten von dart Kameras beeinflusst wird. Das Dokument beschreibt, wodurch die Temperatur bei der Inbetriebnahme beeinflusst wird und geht auf entsprechende Gegenmaßnahmen ein. Es wird erklärt, wann Maßnahmen zur verbesserten Wärmeabfuhr sinnvoll sind, welche Möglichkeiten es gibt und beschreibt Anregungen für deren Umsetzung.
Ziel des Dokuments ist es darauf hinzuweisen, die Temperaturentwicklung der dart Kameras bei der Systementwicklung zu beachten. Des Weiteren sollten die entsprechenden Maßnahmen gegen eine zu hohe Wärmeentwicklung, die immer vom entsprechenden Einsatz der Kamera im System abhängen, in Betracht gezogen werden.