Menu
Application Notes
Real-Time Trigger bei Basler Netzwerkkameras
Dokumentennummer: AW000991
Diese Application Note erläutert die Verwendung der Real-Time-Trigger-Funktion von Basler Netzwerkkameras.
Basler Netzwerkkameras nehmen normalerweise kontinuierlich Bildströme auf und generieren alle dafür erforderlichen Signale selbst, d. h. der Benutzer hat keinen Einfluss darauf, wann ein Bild aufgenommen wird. In Situationen, in denen der Benutzer selbst bestimmen möchte, wann ein Bild aufgenommen wird, eignet sich der Real-Time-Trigger.
Wenn der Real-Time Trigger ausgelöst wird, wird zunächst die aktuelle Bildaufnahme gestoppt, was einige Millisekunden dauert. Sofort nach Verstreichen dieser Zeit wird ein Bild aufgenommen.
Die Application Note erläutert anhand von Beispielen, wie sich die Verwendung des Real-Time-Triggers auf den normalen Aufnahmebetrieb auswirkt.
Außerdem erfahren Sie Folgendes:
- Wie Sie den Real-Time-Trigger aktivieren
- Wie Sie den Real-Time-Trigger mit der Alarmfunktion verwenden
- Mindestabstand zwischen einzelnen Triggern
- Informationen zum neuen Encodermodus "JPEG (triggered)"