Menu
Application Notes
Migration von niedrigauflösender CCD- zu niedrigauflösender CMOS-Kamera
Dokumentennummer: AW001500
Diese Application Note erläutert, was zu beachten ist, wenn man seine bestehende niedrigauflösende CCD-Kamera durch eine niedrigauflösende CMOS-Kamera ersetzen muss. Das Dokument gibt einen Überblick über die CCD- und CMOS-Technologien und einen Vergleich zwischen diesen beiden Technologien.
Die Application Note erläutert die Vorteile und warum es relativ einfach ist, auf eine niedrigauflösende Basler ace CMOS-Kamera umzusteigen. Das Dokument beleuchtet folgende Aspekte:
- Bildqualität, Optik, Mechanik und Schnittstellen
- Vorteile der niedrigauflösenden Basler ace Kameras mit den IMX 273- und IMX 287-Sensoren, da sie u.a. folgende Features besitzen:
- Ultra Short Exposure Time
- Leichte Anpassung in Ihrer Software-Application
- Standard-GigE- und USB-Schnittstellen
Die Application Note zeigt anhand praktischer Beispiele, was man beachten sollte, wenn man von einer niedrigauflösenden CCD-Kamera auf eine niedrigauflösende CMOS-Kamera umsteigt