Menu
Customer Stories
Londoner Containerterminal setzt Visy Access Gate-Lösung mit Basler IP-Kameras ein
Der Londoner Containerterminal ist ein geschäftiger Terminal, an dem der Hochsee-, Kurzstrecken- und Feeder-Handel in einer einzigartigen Weise zusammenkommen. In dieser Umgebung wird Sicherheit immer wichtiger – insbesondere seit der Einführung des ISPS-Standards nach den Anschlägen des 11. September 2001. Um die Sicherheit an seinem Standort zu verbessern, setzt der Londoner Containerterminal seit vielen Jahren ein System zur Zutrittskontrolle ein. Fast so kritisch wie die Zuverlässigkeit des Systems ist seine Fähigkeit, vollautomatisch ohne manuelle Intervention zu arbeiten.
Als der Londoner Containerterminal nach einer neuen Lösung für die Automatisierung von Toren suchte, war Visy das richtige Unternehmen, um genau so eine Zutrittskontrolllösung mit Automationsschnittstellen bereitzustellen. Visy ist ein bekannter und vertrauter Anbieter, da bereits Installationen dieser Firma im Hafenbereich des Hafens Tilbury durchgeführt wurden. Das Unternehmen setzt bereits seit 10 Jahren Basler Machine Vision Kameras ein und konnte daher schon umfassende Erfahrungen mit Netzwerkkameras sammeln.
Lesen Sie mehr dazu in der Success Story!