Menu
Success Stories
Fortschritt in der zellbiologischen Forschung mit Basler ace USB 3.0-Kameras und der Basler pylon Camera Software Suite
Mikroskopie spielt eine bedeutende Rolle in der Zellforschung. Dadurch lassen sich nämlich selbst die kleinsten Zellen optisch untersuchen. Damit man die Bilder aus dem Mikroskop hinterher auch digital verarbeiten und archivieren kann, benötigt man hochwertige und die dazu passende Software. Das Unternehmen Dartsch Scientific, ein Institut für zellbiologische Testsysteme, verwendet dafür zwei Basler ace USB 3.0-Kameras sowie die Basler pylon Camera Software Suite.
Die Basler Kameras erfüllen bei dieser Anwendung zwei wesentliche Aufgaben: Eine der beiden Kameras kann die schnellen Zellbewegungen sehr gut einfangen. Die andere Kamera dient der kontinuierlichen Aufzeichnung des Zellverhaltens. Mit Hilfe des pylon Viewers können anschließend die gewünschten Bilder ausgewählt werden, bevor sie dann weiter verarbeitet werden.
Mehr Details über die Zellforschung von Dartsch Scientific und den Einsatz der Basler ace USB 3.0-Kameras sowie der pylon Software erhalten Sie in unserer Success Story.
Jetzt kostenlos herunterladen
Klicken Sie die gewünschte Sprache an, um den Download zu starten.