Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Application Notes

So erstellen Sie pylon-Anwendungen auf dem Raspberry Pi

In diesem Anwendungshinweis wird erläutert, wie pylon-Anwendungen auf einer Raspberry Pi ARM-Platine erstellt werden können.

Die beschriebenen Vorgänge basieren auf der Annahme, dass Sie die folgenden Hardware- und Softwarekomponenten verwenden:

  • Raspberry Pi
  • Betriebssystem Raspbian
  • Windows 7-PC (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
  • pylon 4 Camera Software Suite auf dem Windows-PC installiert
  • Basler GigE Vision Kamera

In einem Schritt für Schritt-Tutorial erfahren Sie, wie Sie folgende Vorgänge durchführen:

  • Konfigurieren der Basler GigE Vision Kamera für die Verwendung auf einem Raspberry Pi
  • Herstellen einer Verbindung zwischen der Basler GigE Vision Kamera und dem Raspberry Pi
  • Installieren des ARM-Pakets pylon für Linux
  • Erstellen und Ausführen von pylon ARM-Anwendungen direkt auf der Raspberry Pi-Platine
  • Erfassen der ersten Bilder unter Verwendung des Raspberry Pi und einer verbundenen Basler GigE Vision Kamera

Jetzt kostenlos herunterladen