Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Manuals

Basler aviator GigE - Installation Guide

Die Installationsanleitungen in diesem Guide beruhen auf der Annahme, dass Sie die Kamera mit dem Ziel in Betrieb nehmen möchten, so schnell und einfach wie möglich die ersten Bilder aufnehmen zu können. Davon ausgehend, beschreibt dieser Guide eine Desktop Installation für eine Kamera. Die Beschreibung geht außerdem davon aus, dass Sie die Basler pylon Camera Software Suite verwenden, um die Parameter in der Kamera einzustellen und dass ausschließlich Kameras mit Camera Link-Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden.
Dieser Guide umfasst die folgenden Kapitel:
1. Einführung mit allgemeinen sowie Frame Grabber-Vorbereitungen2. Hardware Installation

  • EMI und ESD- Probleme vermeiden
  • Vorgehen bei der Installation
3. Software Installation
  • Installation der Basler pylon Camera Software Suite
  • Konfigurieren des Camera Link Serial Port
4. Erste Aufnahmen
  • Erste Schritte mit dem Basler pylon Viewer
5. Bildqualität anpassen6. Nächste Schritte
Revisionshistorie
Dieser Installation and Setup Guide ist in englischer Sprache verfügbar. Basler empfiehlt, den Guide vor Inbetriebnahme der Kamera aufmerksam zu lesen.

Jetzt kostenlos herunterladen

Bitte füllen Sie das Formular aus. Nach Absenden des Formulars wird Ihnen der angeforderte Link angezeigt.

Klicken Sie bitte auf den folgenden Link, um den Download zu starten.