Von Raubvögeln inspiriert: effizientes Verkehrsüberwachungssystem mit Basler ace USB 3.0-Kameras
Rund um die Welt gibt es immer mehr Fahrzeuge. Als Folge davon ist der Bedarf für ein effizientes und zuverlässiges Verkehrsüberwachungssystem unabdingbar geworden, mit dem sich die wachsende Zahl zu schnell fahrender Autos, die tödliche Unfälle und Verletzungen verursachen, einschränken lässt.
In Singapur haben die momentan eingesetzten, auf dem Doppler-Effekt basierenden LIDAR/RADAR-Geschwindigkeitsmesssysteme mehrere Nachteile. Einer davon ist, dass die Bewegung großer Fahrzeuge eine Interferenz im LIDAR/RADAR-Signal verursacht, das zu einer ungenauen Messung der Geschwindigkeit führen kann. Außerdem kann das von der Kamera aufgenommene Bild, das vom Geschwindigkeitsmesser ausgelöst wird, gleichzeitig mehrere Fahrzeuge enthalten. Es gibt keine zuverlässige Methode zur genauen Bestimmung, welches Fahrzeug zu schnell gefahren ist.
Die Forschungsgruppe für Steuerung und Simulation an der Nationaluniversität Singapur hat ein zuverlässiges Vision-basiertes Verkehrsüberwachungssystem unter dem Namen „Raptor Vision“ entwickelt. Inspiriert wurde das System vom Raubvogelauge, das simultan in der Nähe und in der Ferne sehen kann. Wichtige Komponenten des Systems sind Basler ace USB 3.0-Kameras
.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.