Vision Campus Artikel: Exzellente Vorverarbeitung aufgenommener Bilder für reibungslose Bildverarbeitung
Die verwendeten Verarbeitungsschritte der Vorverarbeitung führen Framegrabber, aber auch die übrige Vision-Hardware wie Kameras, Vision-Sensoren oder Embedded-Systeme auf dem FPGA-Prozessor aus. Auf all diesen Vision-Geräten lässt sich mit der grafischen Entwicklungsumgebung VisualApplets eine umfangreiche Vorverarbeitung als auch vollständige Bildverarbeitungslösung auf dem FPGA implementieren und somit ein echtzeitfähiges System auch durch Applikations- oder Softwareingenieure umsetzen.
Framegrabber ermöglichen eine weit größere Palette an Vorverarbeitung. Ist das Bildverarbeitungssystem mit Standard-Framegrabbern aufgebaut, sind Vorverarbeitungen wie hochqualitatives Debayering, Look-Up-Tables (LUT) und Spiegelung je nach Anwendung meist inbegriffen. Bei programmierbaren Framegrabbern sind die Gestaltungsoptionen individuell noch wesentlich vielfältiger.
Alles in allem gewährleistet Bildvorverarbeitung, rechenintensive Algorithmen zu beschleunigen, die Anwendungsperformanz zu verbessern und durch Steigerung des Datendurchsatzes Bilddaten mit sehr hoher Auflösung und Bandbreite effizient zu verarbeiten, um so die Genauigkeit und Robustheit der Bildauswertung zu erhöhen. Die komplette Bandbreite einer Hochgeschwindigkeitskamera ist sicher übertragbar bei gleichzeitiger Entlastung der CPU des Host-PC und nachgelagerter Analysesoftware.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.